Neg (negación)

La instrucción Neg convierte un valor en un valor negado.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
NEG
NEG
Parámetros de Neg
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
La entrada y la salida deben ser del mismo tipo de datos.
o1
Salida
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
La entrada y la salida deben ser del mismo tipo de datos.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de Neg

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NEG
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NEG
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera NEG
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera NEG
(* ST equivalence: *) ao23 := - (ai10); ro100 := - (ri1 + ri2);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal