DIV (dividir)
La instrucción DIV divide el primer valor entero o real introducido por el segundo valor entero o real introducido.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.DIV

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Dividendo en tipo de datos entero o real distinto de cero. Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. |
i2 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Divisor en tipo de datos entero o real distinto de cero. Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. |
o1 | Salida | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Cociente de las entradas en tipo de datos entero o real distinto de cero. La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplos de DIV
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones DIV

Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera DIV

(* ST Equivalence: *) ao10 := ai101 / ai102; ao5 := (ai5 / 2) / ai53;
Entregue su opinión