ADD

La instrucción ADD añade dos o más valores enteros, reales, de tiempo o de cadena.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
ADD
ADD
Parámetros ADD
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
Sumando del tipo de datos real, de tiempo o de cadena.
Todas las entradas deben usar el mismo tipo de datos.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
Sumando del tipo de datos real, de tiempo o de cadena.
Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos.
o1
Salida
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
Suma de los valores de entrada en formato Real, Tiempo o Cadena.
La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de ADD

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ADD
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ADD
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera ADD
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera ADD
(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 + ai102; ao5 := (ai51 + ai52) + ai53;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal