ABS (valor absoluto)
La instrucción ABS devuelve el valor absoluto (positivo) de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.ABS

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | Cualquier valor real con signo. |
ABS | Salida | REAL | Valor absoluto (siempre positivo). |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de ABS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ABS

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ABS

Ejemplo de diagrama de texto estructurado ABS

(* ST Equivalence: *) over := (ABS (delta) > range);
Resultados

Entregue su opinión