SQRT (raíz cuadrada)

La instrucción SQRT calcula la raíz cuadrada de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
SQRT
SQRT
Parámetros de SQRT
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
REAL
El valor debe ser mayor o igual que cero.
SQRT
Salida
REAL
Raíz cuadrada del valor de entrada. El resultado obtenido es 0 para un valor IN negativo.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de SQRT

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SQRT
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SQRT
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SQRT
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SQRT
Ejemplo de texto estructurado SQRT
Ejemplo de texto estructurado SQRT
(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xroot := SQRT (xpos);
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal