EXPT_REAL
Si el primer argumento es "base" y el segundo argumento es "exponente", la instrucción EXPT_REAL calcula el resultado real de la base elevada al exponente.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.EXPT_REAL

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | Número real que se va a elevar. |
EXP | Entrada | REAL | Potencia (exponente). |
EXPT_REAL | Salida | REAL | (IN EXP) 1,0 si IN no es 0,0 y EXP es 0,0 0,0 si IN es 0,0 y EXP es negativo 0,0 si tanto IN como EXP son 0,0 0,0 si IN es negativo y EXP no se corresponde con un número entero. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de EXPT_REAL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones EXPT_REAL

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera EXPT_REAL

Ejemplo de texto estructurado EXPT_REAL

(* ST Equivalence: *) result := EXPT_REAL (xval, power);
Resultados

Entregue su opinión