EXPT (exponente)

La instrucción EXPT aumenta el valor de IN (base) a la potencia de EXP (exponente) y genera el resultado real de la operación.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
EXPT
EXPT
Parámetros de EXPT (exponente)
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
REAL
Cualquier valor real con signo.
EXP
Entrada
DINT
Exponente entero.
EXPT
Salida
REAL
El valor Real de IN a la potencia de EXP.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de EXPT

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones EXPT
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones EXPT
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera EXPT
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera EXPT
Ejemplo de texto estructurado EXPT
Ejemplo de texto estructurado EXPT
(* ST Equivalence: *) tb_size := ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, range) );
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal