Página de configuración Puerto serie - Modbus RTU

Utilice la página de configuración Modbus RTU para realizar las siguientes acciones:
Los ajustes de configuración que se muestran varían en función de la selección del controlador
Micro800
.
Ajustes de configuración de Modbus RTU
Configuración
Descripción
Configuración común
Diagnosticar
Se abre la vista de diagnóstico de comunicación.
Diagnosticar
está disponible cuando el controlador está en línea y se ha seleccionado
Serie CIP
o
Modbus RTU
como controlador.
Velocidad en baudios
Indica la velocidad en baudios en bits por segundo. Las opciones son:
  • 1.200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
La velocidad en baudios predeterminada es 19.200.
Paridad
Enumera el uso del bit de paridad en los paquetes de comunicación. Las opciones son:
  • Ninguno
  • Impar
  • Par
El valor predeterminado es Ninguno.
Función de Modbus
Especifica la función del puerto de Modbus. Las opciones son las siguientes:
  • Maestro
  • Esclavo
  • Auto
La opción predeterminada es
Maestro
.
Dirección de la unidad
Especifica el ID de unidad si se configura como un servidor de Modbus (esclavo).
La opción no está disponible cuando la
Función de Modbus
está establecida en
Maestro
.
Al seleccionar
Esclavo
o
Auto
para la
Función de Modbus
, la dirección de la unidad oscila entre 1 y 247. El valor predeterminado es
1
.
Por ejemplo, en un escenario en el que el controlador está configurado como un esclavo Modbus RTU conectado a un componente
PanelView™
(PVC), el PVC es el maestro de Modbus y utiliza la dirección 0.
Control de protocolo
Medios
Especifica los tipos de medios admitidos. Las opciones disponibles para los controladores
Micro850
L50E y
Micro870
L70E son:
  • RS232
  • RS485
Línea de control
Especifica el tipo de confirmación utilizada para la comunicación.
  • Seleccione
    RTS/CTS
    si tanto el maestro como el esclavo utilizan módems de Half-Duplex.
  • Seleccione
    Sin confirmación
    para la comunicación directa punto a punto, sin módem.
Bits de datos
Especifica el número de bits de datos por carácter. El valor es 8 y es de solo lectura.
Bits de parada
Especifica el número de bits de parada por carácter. Las opciones incluyen
1
y
2
. 1 es la opción predeterminada.
Temporizador de respuesta
Especifica el tiempo mínimo de espera que un maestro de Modbus espera para recibir una respuesta del esclavo de Modbus antes de comenzar una nueva transmisión.
El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 200.
En un escenario en el que el controlador
Micro800
actúa como maestro del esclavo Modbus RTU, para enviar una respuesta completa, el valor debe restringirse dentro del tiempo necesario del esclavo.
Pausa de Broadcast
Especifica la cantidad de tiempo de retraso después de difundir los datos. El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 200.
Entre tramas (retraso/tiempo de espera)
Especifica la cantidad de tiempo de retraso después de solicitar una transmisión. El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 0.
Retardo previo de RTS
Especifica la cantidad de tiempo de retraso antes de solicitar una transmisión. La opción está disponible cuando los
Medios
están establecidos en
RTS32
y la
Línea de control
está establecida en
RTS/CTS
.
El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 0.
La opción está disponible cuando los
Medios
están establecidos en
RS232
y la
Línea de control
está establecida en
RTS/CTS
.
Retardo posterior de RTS
Especifica la cantidad de tiempo de retraso después de solicitar una transmisión. La opción está disponible cuando los
Medios
están establecidos en
RTS32
y la
Línea de control
está establecida en
RTS/CTS
.
El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 0.
La opción está disponible cuando los
Medios
están establecidos en
RS232
y la
Línea de control
está establecida en
RTS/CTS
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal