Seleccionar las variables de LCD remoto
Use la vista
Variables de LCD
para seleccionar las variables que desea supervisar con el LCD remoto.Requisitos previos
- El controlador está sin conexión.
- Descargue el proyecto y los valores de proyecto en el controlador.
Para seleccionar las variables de LCD a supervisar
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delcontrolador, haga clic enLCD remoto.
- En la página de configuraciónLCD remoto, seleccioneVariables del LCD.
- En la vistaVariables del LCD, seleccione la casilla de verificaciónPantalla LCDde las variables que desea supervisar.
- Compruebe que laComunicaciónno esté definida comoSin accesopara las variables que desee supervisar.
Entregue su opinión