Eliminar la sobrescritura del LCD remoto para la configuración de puerto serie
De forma predeterminada, los ajustes de LCD remoto sobrescriben los ajustes de Protocolo industrial común configurados en la página de configuración
Puerto serie
de los controladores Micro820
L20E compatibles con LCD remoto.Desactive la casilla de verificación
Configurar el puerto serie para el LCD remoto
para eliminar la sobrescritura del LCD remoto para la configuración del puerto serie.Para eliminar la sobrescritura del LCD remoto para la configuración del puerto serie
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delcontrolador, haga clic enLCD remoto.
- En la página de configuraciónLCD remoto, desmarque la casilla de verificaciónConfigurar el puerto serie para el LCD remoto.
- Seleccione el vínculopuerto seriepara abrir la página de configuraciónPuerto seriey, a continuación, configure los ajustes del puerto serie según sea necesario.
Entregue su opinión