Cargar recetas

Use el
<controller-name>: página Administrar recetas
para cargar recetas del controlador a la unidad local. Carga las recetas en la unidad local para guardar copias de seguridad en el caso de una pérdida de datos inesperados o para liberar espacio en la tarjeta de memoria. El comportamiento de carga solo se aplica a los archivos de receta. El archivo de encabezado se regenera en función de la configuración de la receta.
Los controladores
Micro820
L20E permiten hasta 10 recetas, y cada receta contiene un máximo de 50 variaciones de la receta almacenadas en diferentes archivos con nombres únicos.
De forma predeterminada, los archivos de receta se cargan a la carpeta Descargas. Si el archivo de receta ya existe en el destino, el archivo cargado sobrescribirá el existente.
Requisitos previos
  • El controlador está en línea.
Para cargar recetas
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Receta
    .
  3. En la página de configuración
    Receta
    , seleccione
    Administrar recetas
    .
  4. En
    <controller-name>: Administrar recetas
    , seleccione el icono Cargar receta.
  5. En
    Cargar recetas desde la tarjeta de memoria
    , seleccione los archivos de receta que desee cargar y, a continuación, seleccione
    Cargar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal