Página de configuración de recetas
La página de configuración
Receta
está disponible para los siguientes controladores:- Micro820L20E
- Micro850L50E
- Micro870L70E
Se admiten hasta 10 recetas, y cada receta tiene hasta 50 versiones y 128 variables. Tener más de 128 variables en una receta ocasionará problemas de compilación.
Utilice la página de configuración
Receta
para realizar las siguientes acciones:- Agregar o eliminar recetas de la lista de recetas.
- Importar o exportar recetas de un archivo M8A.
- Abrir el selector de variables para agregar variables a una receta.
- Mover las variables de una receta arriba y abajo por la lista de variables.
- Eliminar recetas de un controlador.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Lista de recetas | Enumera las recetas del proyecto. Active o desactive la casilla de verificación RCP<x> para agregar la receta a la lista de recetas o eliminarla de la lista. |
Importar | Abre el Registro de importación de datos para importar recetas de un archivo M8A en el equipo.Importar está disponible cuando el controlador está sin conexión. |
Exportar | Exporta recetas a un archivo M8A en el controlador. Exportar está disponible cuando se cumplen las siguientes condiciones:
|
Administrar recetas | Realiza las siguientes acciones en las recetas:
|
Detalles de la receta | Especifica la siguiente información de la receta:
El cuadro de diálogo está disponible haciendo clic en el al lado de una receta seleccionada. |
Entregue su opinión
al lado de una receta seleccionada.