Ficha Eje - Motor y carga
Configure los ajustes de movimiento de los controladores
Micro800
compatibles con el movimiento. Agregue un eje para crear las páginas de configuración de eje.Use la página de configuración
Eje<x> - Motor y carga
para:- Seleccionar el escalado de unidad de usuario que coincide con sus valores de sistema mecánico.
- Especificar el número de pulsos necesarios para una revolución del motor.
- Especificar la distancia cubierta por la carga en una revolución del motor.
- Seleccionar la dirección del motor.
- Seleccionar el método para interpretar la señal de dirección que recibe el controlador.
- Especifica el tiempo de retraso de la lógica de movimiento cuando un eje está en modo deEjecucióny la dirección del movimiento se invierte.
Categoría | Configuración | Descripción |
|---|---|---|
Unidad definida por el usuario | Posición | Especifica el escalado de unidad de usuario que coincide con sus valores de sistema mecánico. Las unidades se aplican en todos los comandos y valores de unidad de usuario del eje para funciones de programación, configuración y control. La unidad especificada para Posición se utiliza para todos los parámetros de unidad del eje.Las opciones son:
mm es el ajuste predeterminado.Por ejemplo, si especifica pulgadas como unidad definida por el usuario para Posición , pulgadas también se utiliza esta unidad para Desplazamiento por revolución . |
Tiempo | Muestra la unidad de medida de tiempo de solo lectura del controlador. La unidad es s . | |
Revolución del motor | Pulsos por revolución | Especifica el número de pulsos necesarios para 1 revolución del motor. El valor está comprendido entre 0,0001 y 8.388.607 en formato de coma flotante de precisión simple. El valor predeterminado es 200,0. |
Desplazamiento por revolución | Especifica la distancia lineal o rotativa cubierta por la carga en una revolución del motor. El valor está comprendido entre 0,0001 a 8.388.607 en formato de coma flotante de precisión simple, medido en las unidades definidas por el usuario. Por ejemplo: 1,0 mm. | |
Dirección | Polaridad | Especifica si la señal de dirección que recibe el controlador, como entrada discreta, debe interpretarse en la entrada como Invertida o No invertida .
No invertida . |
Modo | Especifica la dirección del movimiento. Las opciones son:
Bidireccional es la opción predeterminada. | |
Cambiar tiempo de retardo | Especifica la duración del retraso de la lógica de movimiento cuando un eje está en modo de Ejecución y la dirección del movimiento se invierte.El tiempo de retraso permite que el eje se detenga antes de cambiar las direcciones. El valor está comprendido entre 0 y 100 milisegundos. El valor predeterminado es 10 ms . |
Entregue su opinión