Hacer una copia de seguridad de archivos de proyecto en una tarjeta de memoria

Utilice la página de configuración de
Tarjeta de memoria
para realizar copias de seguridad de archivos de proyecto, registros de datos o recetas
Micro820
L20E en una tarjeta de memoria micro SD. Esta copia de seguridad garantiza la recuperación de la pérdida inesperada de datos.
Requisitos previos
  • El controlador se encuentra en modo de
    Programa remoto
    .
  • Se detecta una tarjeta de memoria.
Para hacer una copia de seguridad de archivos de proyecto en una tarjeta de memoria
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Tarjeta de memoria
    .
  3. (Opcional) En la página de configuración
    Tarjeta de memoria
    , seleccione Incluir valores de variables después de hacer una copia de seguridad o restauración según sea necesario.
  4. Seleccione
    Hacer una copia de seguridad en la tarjeta de memoria
    .
  5. En
    Tarjeta de memoria
    , seleccione
    Copia de seguridad
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal