Restaurar los archivos de proyecto desde el módulo LCD

El módulo 2080-LCD funciona como un módulo de memoria de copia de seguridad para los controladores
Micro810
LC10.
Utilice el botón
Restaurar a partir del módulo LCD
en la página de configuración
Módulo LCD
para restaurar archivos del proyecto del módulo LCD al proyecto del controlador
FactoryTalk Design Workbench
.
Requisitos previos
Para restaurar los archivos de proyecto desde el módulo LCD
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    Controlador
    , seleccione
    Módulo LCD
    .
  3. En la página de configuración del
    módulo LCD
    , seleccione
    Restaurar desde el módulo LCD
    .
  4. En
    Módulo de memoria
    , seleccione
    Restaurar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal