Agregar variables a un conjunto de datos

Los registros de datos contienen conjuntos de datos y registran los valores de datos de un conjunto definido de variables que se agregaron al proyecto del controlador. Utilice la página de configuración de
Registro de datos
para agregar variables a un conjunto de datos.
Requisitos previos
  • El controlador está sin conexión.
Para agregar variables a un conjunto de datos
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Registro de datos
    .
  3. En la página de configuración
    Registro de datos
    , seleccione un conjunto de datos al que desee agregar las variables.
  4. Haga doble clic en
    Seleccionar variable
    o seleccione el botón Examinar para abrir el selector de variables.
  5. En el selector de variables, seleccione la variable y, a continuación, seleccione
    Seleccionar
    .
    CONSEJO: Para cambiar el orden de las variables del conjunto de datos, arrastre los encabezados de fila de las variables al lugar deseado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal