Agregar un mapeado MicroLogix

Utilice la página de configuración
Mapeado MicroLogix
para agregar un valor de dirección de MicroLogix a una variable en el controlador
Micro870
L70E o
Micro850
L50E. El mapeado MicroLogix admite hasta 1.000 variables.
CONSEJO: El nombre del programa asociado con la variable seleccionada sigue al nombre de la variable. Por ejemplo, en
DINT1@Prog1
,
DINT1
es el nombre de la variable y
Prog1
es el nombre del programa.
Para agregar un mapeado MicroLogix
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol
    Controlador
    , seleccione
    Mapeado MicroLogix
    .
  3. En la cuadrícula
    Mapeado MicroLogix
    , seleccione el botón Examinar o haga doble clic en
    Seleccionar variable
    .
  4. En el selector de variables, busque y seleccione la variable y, a continuación, seleccione
    Seleccionar
    .
  5. (Opcional) Seleccione un
    tipo de archivo MicroLogix
    para la variable.
  6. (Opcional) Cambie el
    Número de archivo
    .
  7. Compruebe que el
    Tipo de archivo MicroLogix
    sea correcto.
    CONSEJO:
    • Si el tipo de datos de la variable agregada es INT, seleccione un
      Tipo de archivo MicroLogix
      para la variable.
    • Para leer varias direcciones de MicroLogix o una única dirección desde una matriz, debe establecer la variable de
      Micro800
      como una matriz. Por ejemplo, para leer las direcciones de MicroLogix desde N7:0 hasta N7:10, o a una única dirección N7:10, debe asegurarse de que la variable de
      Micro800
      asignada al archivo de datos 7 sea una matriz de 0 a 10 o a cualquier otra matriz cuya longitud sea 11.
Para eliminar un mapeado MicroLogix, en la cuadrícula
Mapeado MicroLogix
, haga clic con el botón derecho en la variable y, a continuación, seleccione
Eliminar
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal