Agregue mapeados Modbus

Utilice la página de configuración Mapeado Modbus para agregar un valor de dirección de Modbus a una variable en el controlador Micro800. El mapeado Modbus admite un máximo de 200 variables.
CONSEJO: El nombre del programa asociado con la variable seleccionada sigue al nombre de la variable. Por ejemplo, en
CountDown@LD1
,
CountDown
es el nombre de la variable y
LD1
es el nombre del programa.
Para agregar mapeados Modbus
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    Controlador
    , seleccione
    Mapeado Modbus
    .
  3. En la cuadrícula
    Mapeado Modbus
    , seleccione el botón Examinar o haga doble clic en
    Seleccionar variable
    .
  4. En el selector de variables, busque y seleccione la variable y, a continuación, seleccione
    Seleccionar
    .
    CONSEJO: Para eliminar un mapeado Modbus, en la cuadrícula
    Mapeado Modbus
    , haga clic con el botón secundario en la variable y seleccione
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal