Página de configuración de la memoria

La página de configuración
Memoria
muestra la cantidad de memoria asignada, disponible y utilizada para los diferentes elementos. Debe compilar el proyecto del controlador para ver la información en la página. Los datos de la página se actualizan después de compilar el proyecto.
Utilice la página de configuración
Memoria
para realizar las siguientes acciones:
  • Ver la información de la memoria de un controlador
    Micro800
    .
  • Especificar la memoria que se reservará para variables temporales.
  • Compilar el proyecto del controlador.
CONSEJO:
  • La información del controlador de esta página se actualiza después de compilar el proyecto. Antes de ver la página, compile el proyecto.
  • Antes de la compilación inicial, los parámetros de
    Asignaciones actuales
    se muestran como
    N/A
    .
Ajustes de la página de configuración Memoria
Configuración
Descripción
Memoria máxima
Muestra, en bytes, la capacidad de memoria del controlador
Micro800
.
Asignación máxima de datos
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria asignada a los datos.
Asignaciones actuales
Datos
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria que se usa para admitir las variables del sistema del controlador, en entradas y salidas.
Programa
Muestra, en bytes y pasos*, la cantidad de memoria que usan los programas del proyecto del controlador.
Espacio disponible
Datos
Muestra, en bytes, la cantidad restante de memoria de datos del controlador.
Programa
Muestra, en bytes y pasos, la cantidad restante de memoria del programa en el controlador.
Proyecto incorporado
Asignada
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria reservada para los archivos necesarios para crear el proyecto del controlador.
Usada
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria utilizada para los archivos necesarios para crear el proyecto del controlador.
Libre
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria usada para los archivos necesarios para crear el proyecto del controlador.
Variables temporales
Reserva de memoria de datos para variables temporales
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria reservada para variables temporales.
De forma predeterminada, el tamaño de la memoria es:
  • 4.096
    bytes para los controladores
    Micro810
    LC10
  • 8.192
    bytes para los controladores
    Micro820
    L20E,
    Micro850
    L50E y
    Micro870
    L70E
Asignada
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria reservada para variables temporales y expresiones complejas durante la compilación.
Usada
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria utilizada por las variables temporales y las expresiones complejas durante la compilación.
Libre
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria disponible para variables temporales y expresiones complejas durante la compilación.
Memoria remanente
Asignada
Las dos barras muestran respectivamente:
  • La cantidad de memoria, en bytes, reservada para guardar las variables retenidas durante el apagado.
  • La cantidad de memoria, en bloques, reservada para guardar las variables retenidas.
Usada
Las dos barras muestran respectivamente:
  • La cantidad de memoria disponible en bytes usada para guardar las variables retenidas durante el apagado.
  • La cantidad de memoria, en bloques, que se usa para guardar las variables retenidas.
Libre
Las dos barras muestran respectivamente:
  • La cantidad de memoria, en bytes, disponible para guardar las variables retenidas durante el apagado.
  • La cantidad de memoria, en bloques, disponible para guardar las variables retenidas.
Cambiar en el modo de ejecución
Reserva de memoria de datos para las variables temporales
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria reservada para el cambio de modo de ejecución (Run Mode Change, RMC).
Las opciones son:
  • 0
  • 2.048
  • 4.096
  • 8.192
  • 16.384
El tamaño predeterminado es
2.048
bytes.
Límite de tamaño máximo de las nuevas variables
Muestra, en bytes, el límite de tamaño máximo de nuevas variables. El tamaño depende de la memoria reservada y del controlador.
Uso de memoria de datos para variable
Asignada
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria reservada para variables temporales y expresiones complejas durante el proceso RMC.
Usada
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria utilizada por las variables temporales y las expresiones complejas durante el proceso RMC.
Libre
Muestra, en bytes, la cantidad de memoria disponible para variables temporales y expresiones complejas durante el proceso RMC.
Paso es la unidad de medida para el número de instrucciones de lógica de escalera básicas, partiendo de la suposición de que cada bloque de instrucciones tiene aproximadamente 24 bytes de tamaño para los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal