Uso predeterminado de memoria
Un proyecto vacío utiliza una memoria de código cero y el parámetro
Memoria usada
indica 0 para el consumo de memoria y los pasos en un proyecto vacío. Un controlador Micro800
contiene una cierta cantidad de memoria y pasos porque la porción de datos contiene:- Variables del sistema
- E/S
- Memoria reservada para variables temporales
- Memoria reservada para variables de usuario agregadas durante cambios en línea
Controlador | Consumo de memoria | Paso |
|---|---|---|
Micro810 LC10 | 5 KB | 456 |
Micro820 L20E 20 puntos | 14 KB | 591 |
Micro850 L50E 24 puntos | 15 KB | 657 |
Micro850 L50E 48 puntos | 15 KB | 659 |
Micro870 L70E 24 puntos | 15 KB | 657 |
Entregue su opinión