Detalles de comunicación serie del diagnóstico
Modbus, el esclavo DNP3 y la serie CIP están disponibles en la página de diagnóstico
Puerto serie
.- Modbus RTU: Modbus es un protocolo de comunicación maestro-estación externa Half-Duplex que permite que un solo dispositivo maestro se comunique con hasta 247 dispositivos esclavos. El maestro de red Modbus lee y escribe bits y registros. RTU de Modbus se admite al configurar el puerto serie como RTU de Modbus. Para obtener más información sobre el protocolo Modbus, consulte las especificaciones del protocolo Modbus.
- Serie CIP: La serie CIP utiliza el protocolo Full-Duplex DF1, maestro de Half-Duplex, esclavo de Half-Duplex y módem de radio y proporciona conexión de punto a punto entre dos dispositivos. Combina la transparencia de datos (especificación ANSI (American National Standards Institute) X3.28-1976, subcategoría D1) con la transmisión simultánea bidireccional con respuestas integradas (subcategoría F1). Los controladoresMicro850L50E yMicro870L70E admiten la serie CIP a través de una conexión RS-232 con dispositivos externos, como equipos que ejecutan softwareRSLinx Classic, u otros controladores que admiten la serie CIP a través de Full-Duplex DF1, maestro de Half-Duplex, esclavo de Half-Duplex y módem de radio como los controladoresControlLogixyCompactLogixcon puertos serie incorporados. El variador del puerto serie se puede configurar comoSerie CIP,Modbus RTU,Esclavo DNP3,ASCIIoApagaren la configuración del dispositivo.
- Protocolo industrial común (CIP): El protocolo CIP es un protocolo de la capa de la aplicación y de transporte que se utiliza para el envío de mensajes a través de redes EtherNet/IP, ControlNet y DeviceNet, lo que permite conectar interfaces hombre-máquina fácilmente a un controladorMicro850L50E oMicro870L70E.
- Esclavo DNP3: DNP3 se refiere al Protocolo de red distribuido versión 3. Es un protocolo maestro-esclavo estándar que se utiliza para transferir datos a un servidor de terceros. El protocolo DNP3 se puede utilizar en comunicaciones de punto a punto y de punto a multipunto, y en varias estaciones esclavas (según la terminología de DNP3, se denominan esclavas y son PLC, RTU u otros dispositivos electrónicos inteligentes [Intelligent Electronic Devices, IED]).
Mensajes CIP explícitos
El protocolo CIP se utiliza para el envío de mensajes explícitos. Los mensajes explícitos (configuración, recolección de datos y diagnóstico) se utilizan para transferir datos que no requieren actualizaciones continuas. Los mensajes explícitos se admiten mediante la mensajería de clientes de CIP genéricos a través del bloque de funciones MSG_CIPGENERIC y mediante la mensajería de clientes de CIP simbólicos a través del bloque de funciones MSG_CIPSYMBOLIC.
Entregue su opinión