Estadísticas de socket programadas por el usuario para los controladores Micro820 L20E, Micro850 L50E y Micro870 L70E

El protocolo de socket programado por el usuario supervisa las estadísticas de socket de los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E. En
FactoryTalk Design Workbench
, utilice las instrucciones del socket en los programas de controlador para crear y abrir sockets de comunicación mediante el Protocolo de control de transmisión (TCP) y el Protocolo de datagramas de usuario (UDP).
Los bloques de instrucciones de socket incluyen:
Los parámetros de la siguiente tabla están disponibles al seleccionar
sockets programados por el usuario
en la lista
Protocolos
.
Supervisión de estadísticas de comunicación Ethernet en tiempo real
Parámetro
Descripción
Total available
Muestra el número máximo de instancias de sockets admitidas.
Created
Muestra el número de instancias de sockets creadas.
Para obtener más información, consulte la instrucción SOCKET_CREATE.
TCP connections
Muestra el número de instancias de TCP.
Clients
Muestra el número de instancias de sockets abiertas como clientes de TCP.
Servers
Muestra el número de instancias de sockets abiertas como servidores de TCP.
Non-configured
Muestra el número de instancias de sockets que no se han configurado todavía.
UDP datagrams
Muestra el número de instancias de sockets abiertas como UDP.
Paquetes
TCP success - Read
Muestra el número de paquetes de TCP leídos.
TCP success - Write
Muestra el número de paquetes de TCP escritos.
TCP failure - Read
Muestra el número de paquetes de TCP no leídos.
Para obtener más información, consulte el bloque de instrucciones SOCKET_READ.
TCP failure - Write
Muestra el número de paquetes de TCP no escritos.
Para obtener más información, consulte el bloque de instrucciones SOCKET_WRITE.
UDP success - Read
Muestra el número de paquetes de UDP leídos.
UDP success - Write
Muestra el número de paquetes de UDP escritos.
UDP failure - Read
Muestra el número de paquetes de UDP no leídos.
Para obtener más información, consulte el bloque de instrucciones SOCKET_READ.
UDP failure - Write
Muestra el número de paquetes de UDP no enviados.
Para obtener más información, consulte el bloque de instrucciones SOCKET_WRITE.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal