Estadísticas de descripción general de EtherNet/IP para los controladores Micro850 L50E y Micro870 L70E
El protocolo de descripción general de EtherNet/IP supervisa las estadísticas de Ethernet de los controladores
Micro850
L50E y Micro870
L70E.Campo | Descripción |
|---|---|
Conexiones TCP | |
Conexiones TCP activas | Muestra el número actual de conexiones TCP activas para mensajes EtherNet/IP. |
Conexiones TCP máximas | Muestra el número máximo de conexiones TCP admitidas para mensajes EtherNet/IP. |
No conectado | |
Paquetes enviados por segundo | Muestra el número de paquetes o mensajes no conectados EtherNet/IP enviados en el último segundo. De forma predeterminada, el número aumenta en aproximadamente cada dos segundos debido a una tarea que comprueba el estado de conexión del controlador. |
Paquetes recibidos por segundo | Muestra el número de paquetes o mensajes no conectados EtherNet/IP recibidos en el último segundo. De forma predeterminada, el número aumenta en aproximadamente cada dos segundos debido a una tarea que comprueba el estado de conexión del controlador. |
Total de paquetes enviados | Muestra el número acumulado de paquetes o mensajes no conectados EtherNet/IP enviados. |
Total de paquetes recibidos | Muestra el número acumulado de paquetes o mensajes no conectados EtherNet/IP recibidos. |
Conectado | |
Paquetes enviados por segundo | Muestra el número de paquetes o mensajes conectados EtherNet/IP enviados en el último segundo. |
Paquetes recibidos por segundo | Muestra el número de paquetes o mensajes conectados EtherNet/IP recibidos en el último segundo. |
Total de paquetes enviados | Muestra el número acumulado de paquetes o mensajes conectados EtherNet/IP enviados. |
Total de paquetes recibidos | Muestra el número acumulado de paquetes o mensajes conectados EtherNet/IP recibidos. |
Paquetes de E/S por segundo | |
Paquetes de E/S enviados por segundo (real) | Muestra el número de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema transmitió en el último segundo. |
Paquetes de E/S recibidos por segundo (real) | Muestra el número de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema recibió en el último segundo. |
Total de paquetes de E/S por segundo (real) | Muestra el número total de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema recibió, envió, inhibió y rechazó en el último segundo. |
Paquetes de E/S rechazados por segundo (real) | Muestra el número de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema rechazó en el último segundo. |
Recuentos de paquetes de E/S | |
Paquetes de E/S enviados | Muestra el número acumulado de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema ha transmitido. |
Paquetes de E/S recibidos | Muestra el número acumulado de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema ha recibido. |
Paquetes de E/S rechazados | Muestra el número acumulado de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema ha rechazado. Estos paquetes son mensajes que fueron recibidos y después rechazados porque la conexión estaba cerrada o había una dirección de multidifusión duplicada. |
Faltan paquetes de E/S | Muestra el número acumulado de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que no se recibieron en orden. Cada paquete UDP tiene un número de secuencia y, si falta un paquete (dañado o descartado), el sistema reconocerá esta invalidez al recibir el siguiente paquete. El contador aumenta según el número de paquetes que falten. |
Total de paquetes de E/S | Muestra el número total de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema ha recibido, enviado, inhibido y rechazado. |
Conexiones de la aplicación | |
Tipo | Muestra la clase de la conexión: Clase 1 o Clase 3. |
Estado | Muestra el estado de la conexión: activo e inactivo. |
Tiempo de funcionamiento | Muestra el tiempo transcurrido para la conexión que se ha mantenido. |
Número de serie | Muestra el identificador único de cada conexión. |
Tamaño de paquete O->T | Muestra el tamaño en bytes de los datos del paquete de origen a destino. |
Tamaño de paquete T->O | Muestra el tamaño en bytes de los datos del paquete de destino a origen. |
Paquetes perdidos recibidos | Muestra el número de paquetes que se pierden debido a esa conexión específica. |
Entregue su opinión