Códigos de estado de escáner de DeviceNet
El módulo enchufable 2080-DNET20 agrega la función DeviceNet a un controlador
Micro820
L20E, Micro850
L50E o Micro870
L70E.Valor del estado | Descripción |
|---|---|
65 | Autoexploración activa (estado solo escáner) |
67 | Reservado |
68 | Reservado |
69 | Reservado |
70 | El escáner fallo al comprobar DUP MAC |
71 | Valor ilegal en la lista de exploración |
72 | El dispositivo interrumpió la comunicación |
73 | El dispositivo no coincide con la lista de exploración |
5.0 | El escáner ha detectado exceso de datos |
75 | No se ha detectado tráfico de red |
5.0 | No se ha detectado tráfico de red para el escáner |
5.0 | El tamaño de datos devuelto no coincide con la lista de exploración |
5.0 | El dispositivo de la lista de exploración no está activo en la subred |
5.0 | El escáner no transmitió un mensaje |
80 | El escáner está funcionando en el modo de espera |
5.0 | El Escáner está funcionando en el modo de errores |
5.0 | Fragmento E/S fuera de secuencia |
5.0 | El dispositivo ha rechazado inicializarse |
5.0 | El dispositivo aún no se ha inicializado |
5.0 | Tamaño de datos incorrecto en una conexión con este dispositivo |
5.0 | El dispositivo (esclavo) pasó a modo de espera |
87 | El maestro compartido no tiene esclavo asignado |
5.0 | El maestro compartido no tiene opciones necesarias asignadas |
5.0 | Error al descargar el Keeper |
90 | Detector de usuario deshabilitado |
5.0 | Bus desactivado detectado en el escáner |
5.0 | No se ha detectado alimentación de red |
5.0 | Error de CRC detectado en uno o más bloques de configuración |
5.0 | Reservado |
95 | El programa de aplicación de la flash se está actualizando |
96 | El puerto está funcionando en el modo de pruebas |
5.0 | El usuario detuvo el escáner |
98 | Esc, Desbordamiento, División u otro error del procesador |
5.0 | El watchdog del escáner ha superado el tiempo de espera |
Entregue su opinión