Barra de herramientas de cambio de modo de ejecución

La barra de herramientas de cambio de modo de ejecución (RMC) incluye botones para iniciar la edición en línea, probar, aceptar, cancelar y finalizar los cambios. Esta barra de herramientas de alcance global se encuentra en el lado derecho de la barra de herramientas
FactoryTalk Design Workbench
.
Barra de herramientas de RMC
Ítem
Nombre
Descripción
Icono del botón Entrar al RMC
Iniciar edición en línea
Entre en el modo RMC.
Icono del botón Probar ediciones de RMC
Probar ediciones
Crea la unidad de organización del programa para identificar errores y advertencias.
Icono del botón Aceptar ediciones en la barra de herramientas de RMC
Aceptar ediciones
Acepta los cambios. Para conservarlos y revisarlos la próxima vez que se conecte al controlador, acepte los cambios antes de desconectarse.
Icono del botón Cancelar edición de la barra de herramientas de RMC
Cancelar ediciones
Cancela los cambios que haya realizado.
Icono de Finalizar edición en la barra de herramientas de RMC
Finalizar ediciones
Descarga los cambios en el controlador sin probarlos ni aceptarlos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal