Realizar cambios en el modo de ejecución

El cambio de modo de ejecución (RMC, Run mode change) permite realizar cambios específicos en el proyecto sin interrumpir el modo del controlador. RMC está disponible para los proyectos que utilizan los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
Requisitos previos
El controlador está en uno de los siguientes modos después de descargar, cargar o detectar un proyecto:
  • Programa remoto
  • Ejecución remota
    . El controlador debe estar libre de fallos y no debe estar en modo de ejecución fija, programa fijo, fallo, suspensión o descarga.
Para realizar cambios en RMC
  1. En la barra de herramientas de RMC, seleccione el icono del botón Entrar en RMC para entrar en el modo RMC.
  2. Realice los cambios según sea necesario.
  3. Descargue el proyecto en el controlador realizando una de las siguientes acciones:
    • Seleccione el icono Finalizar edición en la barra de herramientas de RMC para descargar el proyecto al controlador sin realizar la prueba. La acción de finalización no se puede deshacer.
      Cuando seleccione el icono Finalizar edición en la barra de herramientas de RMC para finalizar las ediciones:
      • En primer lugar, se aceptan todas las ediciones no probadas o no aceptadas. Si se produce un error de verificación en cualquiera de estas ediciones, el proceso de finalización se detendrá.
      • A continuación, si no se produce ningún error de verificación, se descargarán todos los cambios de RMC en el controlador.
      • Finalmente, si el controlador está en modo
        Ejecución
        , las ediciones se empezarán a ejecutar.
    • Seleccione el icono del botón Probar ediciones de RMC para crear la unidad de organización del programa y resuelva los errores o advertencias según sea necesario y, a continuación, seleccione el icono del botón Aceptar ediciones en la barra de herramientas de RMC para descargar el proyecto al controlador.
    CONSEJO: Si los cambios no se han probado, aceptado o finalizado antes de desconectarse del controlador, al volver a conectarse al controlador podrá pasar a la fase anterior para continuar realizando los cambios de RMC.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal