Crear variables usando Declaración rápida

Utilice
Declaración rápida
para crear un lote de variables locales o globales. Los siguientes parámetros son los mismos para las variables creadas mediante
Declaración rápida
:
  • Prefijo del nombre de la variable
  • Sufijo del nombre de la variable
  • Tipo de datos
  • Tamaño de cadena
  • Dirección (disponible para las variables locales de las funciones definidas por el usuario o los bloques de funciones definidas por el usuario)
Para crear variables usando Declaración rápida
  1. Abra la cuadrícula de variables globales o locales.
  2. En la cuadrícula de variables, haga clic con el botón secundario en cualquier lugar y, a continuación, seleccione
    Declaración rápida
    .
  3. Configure la numeración, el nombre y los atributos de las variables globales o locales.
    Las variables creadas y sus atributos aparecen en la cuadrícula
    Vista previa
    .
  4. Seleccione
    Agregar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal