Módulos enchufables

Los módulos enchufables 2080 se conectan al controlador
Micro800
para ampliar la capacidad sin aumentar el espacio que ocupa el controlador. Utilice módulos enchufables para agregar E/S, comunicaciones, copias de seguridad de memoria y funciones especiales.
Los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E son compatibles con módulos enchufables. Puede configurar si se produce un fallo en el controlador cuando el módulo enchufable está ausente.
En la siguiente imagen se muestra una configuración del controlador
Micro870
L70E con tres módulos enchufables. Utilice la instrucción PLUGIN_INFO para comprobar si hay un módulo enchufable presente.
Configuración del controlador Micro870 L70E con tres módulos enchufables
Para conectar un módulo enchufable al controlador:
  • En el
    Organizador de proyectos
    , se crea el nodo
    <plug-in-catalog-number>
    en el
    módulo enchufable
    Configuraciones de E/S
    . Para abrir la página
    <plug-in-catalog-number>
    , haga doble clic en el nodo
    <plug-in-catalog-number>
    .
  • En la página
    <plug-in-catalog-number>
    , seleccione un nodo para abrir la página correspondiente y configurar los ajustes del módulo enchufable.
Módulos enchufables 2080 admitidos
Número de catálogo
Tipo
Descripción
2080-IF2
Analógico
Entrada de tensión/corriente, 2 canales
2080-IF4
Analógico
Entrada de tensión/corriente, 4 canales
2080-OF2
Analógico
Salida de tensión/corriente, 2 canales
2080-RTD2
Analógico
Detector de termómetro de resistencia, 2 canales
2080-TC2
Analógico
Termopar, 2 canales
2080-DNET20
Comunicación
DeviceNet
2080-SERIALISOL
Comunicación
Puerto serie aislado RS232/485
2080-IQ4
Digital
Módulo de entrada de digital de 4 puntos
2080-IQ4OB4
Digital
Módulo de combinación digital de 8 puntos
2080-IQ4OV4
Digital
Módulo de combinación digital de 8 puntos
2080-OB4
Digital
Módulo de salida digital de 4 puntos
2080-OV4
Digital
Módulo de salida digital de 4 puntos
2080-OW4I
Digital
Módulo de salida de relé de 4 puntos
2080-MEMBAK-RTC2
Específico
Copia de seguridad de memoria y reloj de tiempo real (RTC)
2080-SDMEMRTC-SC
Específico
Tarjeta MicroSD y RTC de gran precisión
No es un módulo enchufable
Allen-Bradley®
. Pertenece a Spectrum Controls, el socio de productos de Rockwell Automation Encompass™.
2080-MOT-HSC
Específico
Funciona en modo de contador de alta velocidad o modo de eje de retorno de movimiento
2080-TRIMPOT6
Específico
Entrada analógica de potenciómetro de 6 canales
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal