Configuración en línea

Use el cuadro de diálogo
Configuración en línea
para configurar la configuración de comunicación, descarga, carga y detección de dispositivo del controlador.
Configuración en línea del controlador
Categoría
Configuración
Descripción
General
Usar red móvil
Determina si se utiliza la red móvil para la carga y la descarga.
La configuración predeterminada es
No
.
Descargar
Modo
Establece el modo del controlador cuando se completa la descarga.
La configuración predeterminada es
Programa remoto
.
Conexión
Determina si se debe conectar al controlador cuando se complete la descarga.
La configuración predeterminada es
Conectar
.
Valor de proyecto
Determina si se deben descargar los valores de las variables.
La configuración predeterminada es
No
.
Advertencia
Determina si se debe descargar o no el proyecto del controlador que contiene errores de compilación.
La configuración predeterminada es
Sí
.
Comunicación
Determina si se debe descargar el proyecto cuando la configuración del controlador para Ethernet, USB o DF1 difiere entre el controlador y el proyecto.
El controlador no puede establecer automáticamente una conexión si se descargan configuraciones que no coinciden entre el controlador y el proyecto.
La configuración predeterminada para
Descargar Ethernet
es
No
.
La configuración es aplicable cuando se usa el mismo controlador para descargar la configuración del controlador correspondiente para Ethernet, USB o DF1.
La configuración predeterminada para
Descargar Ethernet
,
Descargar USB
o
Descargar puerto serie
es
No
.
Cargar
Conexión
Determina si se debe conectar al controlador cuando se complete la carga.
La configuración predeterminada es
Conectar
.
Valor de proyecto
Determina si se deben cargar los valores de las variables.
La configuración predeterminada es
No
.
Detectar
Detectar
Determina si se debe conectar al controlador e iniciar la depuración cuando se complete la detección.
La configuración predeterminada es
Conectar
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal