Ver paneles

Utilice el menú
Ver
para mostrar u ocultar paneles específicos. La ubicación, el estado de anclaje y la visibilidad de los paneles se conservan al salir y volver a abrir un
FactoryTalk Design Workbench
.
Ver elementos de menú
Seleccione
Para
Panel
Anclar
Anclar el panel seleccionado a la ubicación actual.
Panel
Desanclar
Desanclar el panel seleccionado.
Panel
Contraer
Ocultar el contenido del panel seleccionado.
Panel
Expandir
Mostrar el contenido del panel seleccionado.
Panel
Cerrar
Cerrar el panel seleccionado.
Paneles izquierdos
Mostrar u ocultar los paneles que se fijan por última vez en el lado izquierdo de la interfaz de usuario (IU).
Paneles derechos
Mostrar u ocultar los paneles que se fijaron por última vez en el lado derecho de la IU.
Paneles inferiores
Mostrar u ocultar los paneles que se fijaron por última vez en la parte inferior de la IU.
Restablecer diseño
Restaurar la ubicación, el estado de anclaje y la visibilidad predeterminados de los paneles.
Organizador de proyectos
Mostrar u ocultar el
organizador de proyectos
. De forma predeterminada, el
Organizador de proyectos
está anclado en el lado izquierdo de la interfaz de usuario.
Propiedades
Mostrar u ocultar
Propiedades
. De forma predeterminada, el panel está anclado en la parte inferior derecha de la IU.
Caja de herramientas
Mostrar u ocultar la
Caja de herramientas
. De forma predeterminada, el panel está anclado en la parte superior derecha de la IU.
Conexión
Mostrar u ocultar
Conexión
. El panel está oculto de forma predeterminada.
Salida
Consola
Mostrar
Salida
con la página
Consola
abierta.
Salida
Lista de errores
Mostrar
Salida
con la página
Lista de errores
abierta.
Salida
Registro
Mostrar
Salida
con la página
Registro
abierta.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal