Interfaz de usuario
Utilice la interfaz de usuario (IU) de
FactoryTalk Design Workbench
para crear proyectos, especificar los paneles que desea ver y, si es necesario, restablecer el diseño predeterminado.Interfaz de usuario de FactoryTalk Design Workbench

Ítem | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
![]() | Contiene los elementos de menú de FactoryTalk Design Workbench y de la ventana activa. | |
![]() | Barra de herramientas | Contiene:
|
![]() | Muestra los dispositivos, las configuraciones de E/S y los elementos del programa del proyecto en una vista de árbol organizada. | |
![]() | Contiene los botones de alternancia que se utilizan para mostrar u ocultar paneles específicos. | |
![]() | Contiene:
| |
![]() | Espacio de trabajo | Contiene las opciones que se utilizan para configurar dispositivos y compilar programas. El contenido varía en función de la página que abra. |
![]() | Panel Conexión | Para cada dispositivo agregado, el panel Conexión contiene:
|
![]() | Contiene los elementos lógicos y las instrucciones que se pueden agregar al editor de lenguajes abierto. | |
![]() | Muestra las propiedades de un elemento seleccionado. Puede editar las propiedades en el panel Propiedades . | |
![]() | Indicador de error | Muestra el número total de errores del proyecto actual y cuenta únicamente los errores de las POU creadas y verificadas. |
![]() | Indicador de advertencia | Muestra el número total de advertencias del proyecto actual y solo cuenta los errores de las POU creadas y verificadas. |
Entregue su opinión


indica que hay cambios de RMC en curso o no guardados. Antes de volver a conectarse al controlador, puede elegir reanudar la edición.
indica que las pruebas están en curso en una POU. Antes de volver a conectarse al controlador, puede optar por continuar probando la POU.