Establecer comunicaciones con el controlador a través de USB

Siga estos pasos para establecer comunicaciones con el controlador a través de USB.
Para establecer comunicaciones con el controlador vía USB
  1. Encienda el controlador.
  2. Conecte el cable USB entre el equipo y el controlador.
  3. En
    FactoryTalk Design Workbench
    , abra el
    Centro en línea
    realizando una de las siguientes acciones:
    • Seleccione el botón Centro en línea.
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en el nodo del controlador y, a continuación, seleccione
      Descargar
      .
  4. En el
    Centro en línea
    , seleccione botón abrir seleccionar dispositivo.
  5. En
    Seleccionar dispositivo
    , seleccione el controlador
    Micro870
    L70E ubicado debajo del backplane virtual y, a continuación, seleccione
    Aceptar
    . El controlador se reconoce ahora en
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal