Agregar el controlador de Ethernet e introducir manualmente la dirección IP del controlador Micro800

Si utiliza Ethernet en lugar de USB para conectarse al controlador, el driver para Ethernet/IP se instala de forma predeterminada y puede conectarse a los dispositivos que están en la misma subred que el ordenador. Si hay un servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) disponible, en la mayoría de casos se asignarán direcciones IP a su equipo y al dispositivo (como el controlador
Micro870
L70E, que adopta el valor predeterminado de DHCP) que les permitirán comunicarse mediante el driver para Ethernet/IP. El driver para Ethernet/IP buscará todos los dispositivos en la subred.
En casos donde el dispositivo no está en la misma subred que el equipo o si no desea ver todos los dispositivos en la subred, recomendamos instalar el controlador para dispositivos Ethernet e introducir manualmente la dirección IP del dispositivo.
Para agregar al controlador de Ethernet e introducir manualmente la dirección IP del controlador Micro800
  1. Para abrir
    Seleccionar dispositivo
    , realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione el botón Centro en línea para abrir el
      Centro en línea
      y, a continuación, seleccione el botón abrir-seleccionar-dispositivo.
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el botón detectar-dispositivo.
  2. En
    Seleccionar dispositivo
    , seleccione elbotón Configurar unidades.
  3. En
    Configurar controladores
    , en la lista
    Tipos de controladores disponibles
    , seleccione
    Ethernet
    .
    Cuadro de diálogo Configurar controlador - Agregar dispositivo Ethernet
  4. Seleccione
    Agregar nuevo
    .
  5. En
    Configurar controlador
    , cambie el
    nombre
    según sea necesario y, a continuación, en el cuadro
    Lista/rango de dispositivos
    , introduzca la dirección IP del controlador.
    Recomendamos adjuntar “:EIP” a la dirección IP para evitar el puerto CSPv4 2222.
    Cuadro de diálogo Configurar controlador
  6. Seleccione
    Aceptar
    .
  7. En
    Configurar controladores
    , seleccione
    Cerrar
    .
  8. En
    Seleccionar dispositivo
    , expanda el controlador de dispositivo Ethernet que ha agregado, seleccione el controlador y, a continuación, seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal