Parámetros de la vista Información general
La vista
Información general
incluye estos parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Proveedor | Muestra la información del fabricante del dispositivo. |
Tipo de producto | Muestra el tipo y la descripción del dispositivo que se va a configurar. |
Código del producto | Muestra el código de producto del dispositivo. |
Revisión | Muestra las revisiones principal y menor del dispositivo. |
Codificación electrónica | Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error. Los valores válidos son:
Para obtener información detallada sobre la Codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000, publicación LOGIX-AT001. |
Conexión | Muestra el tipo de conexión como Datos , Datos de entrada , Datos con estado o Datos de entrada con estado . |
Formato de datos | Muestra el tipo de datos que se transfieren entre el dispositivo y el primario. Los valores válidos son:
|
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Conexión | Muestra el tipo de conexión como Estándar o Estado . |
Instancia de ensamblaje de entrada | Muestra el punto de conexión de entrada de la conexión de entrada estándar. El valor predeterminado es 1. |
Tamaño de entrada | Muestra el tamaño del ensamblaje de entrada. |
Unidad de tamaño de entrada | Muestra la unidad del valor de Tamaño de entrada. |
Instancia de ensamblaje de salida | Muestra el punto de conexión de salida de la conexión de salida estándar. El valor predeterminado es 2. |
Tamaño de salida | Muestra el tamaño del ensamblaje de salida. |
Unidad de tamaño de salida | Muestra la unidad del valor de Tamaño de salida. |
Instancia de ensamblaje de configuración | Muestra el destino de la conexión. El valor predeterminado es 199. |
Tamaño de configuración | Muestra el tamaño del ensamblaje de configuración. |
Unidad de tamaño de configuración | Muestra la unidad del valor de Tamaño de configuración. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Definición del dispositivo | Abre el cuadro de diálogo para cambiar la definición del dispositivo o la configuración de conexión. |
Entregue su opinión