Definición del dispositivo: parámetros de la vista Información general

La vista
Información general
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros.
Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo
Muestra el número de catálogo del dispositivo que se va a configurar.
Nombre
Especifica el nombre del dispositivo.
El nombre debe cumplir el estándar IEC 61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite.
Descripción
Especifica la revisión del dispositivo.
La descripción debe tener un máximo de 512 caracteres. Si la descripción excede la longitud máxima, el software omite los caracteres adicionales.
Proveedor
Especifica la información del fabricante del dispositivo.
Tipo de producto
Especifica el tipo de producto del dispositivo.
Código del producto
Especifica el código de producto del dispositivo.
Revisión principal
Especifica la revisión principal del dispositivo. El rango válido de la revisión principal es de 1 a 255.
Revisión menor
Especifica la revisión menor del dispositivo. El rango válido de la revisión menor es de 1 a 255.
Codificación electrónica
Define la codificación electrónica utilizada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información detallada sobre la Codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000, publicación LOGIX-AT001.
Ranura
Especifica el número de la ranura en la que se encuentra el dispositivo. Solo son válidas las ranuras entre 1 y el número máximo de dispositivos de E/S, dependiendo de la plataforma.
Una vez creado el dispositivo, el número de la ranura se establecerá de forma predeterminada como la primera posición de ranura disponible.
Cuando el controlador cambia a un controlador que admite un recuento máximo de E/S más pequeño, es posible que el valor de la ranura actual ya no sea válido.
Conexión
Especifica el tipo de conexión como uno de estos valores:
  • Datos
    (predeterminado)
  • Datos con estado
  • Datos de entrada
  • Datos de entrada con estado
Formato de datos
Especifica el tipo de datos que se transfieren entre el dispositivo y el primario como uno de estos valores:
  • INT (16 bits)
  • SINT (8 bits)
  • REAL (32 bits)
  • DINT (32 bits)
    (predeterminado)
  • DINT (32 bits) con configuración pequeña
    (disponible solo cuando el parámetro
    Conexión
    está establecido en
    Datos
    )
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal