Definición del dispositivo: parámetros de la vista Conexión

La vista
Conexión
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros.
CONSEJO: Los parámetros disponibles y los valores predeterminados dependen de la definición del dispositivo.
Parámetro
Descripción
Conexión
Indica el tipo de conexión como
Estándar
.
Instancia de ensamblaje de entrada
Especifica el punto de conexión de entrada de la conexión de entrada estándar. El valor predeterminado es 1.
Tamaño de entrada
Especifica el tamaño del conjunto de entrada entre 1 y 496 (Formato de datos = SINT) o entre 1 y 248 (Formato de datos = INT).
Consejo: El valor
Tamaño de entrada
incluye 4 bytes para los datos de Fallo. Por ejemplo, en el caso de 1734-OE4C, ajustar el
Tamaño de entrada
a 8 tiene en cuenta el valor real del Tamaño de entrada de 4, más los 4 bytes para datos de Fallo.
Unidad de tamaño de entrada
Indica la unidad del valor de tamaño de entrada. Entre los posibles valores se incluyen:
  • 16 bits
    (formato de datos = INT)
  • 8 bits
    (formato de datos = SINT)
Instancia de ensamblaje de salida
Especifica el punto de conexión de salida de la conexión de salida estándar. El valor predeterminado es 2.
Tamaño de salida
Especifica el tamaño del conjunto de salida de 1 a 496 (Formato de datos = SINT) o de 1 a 248 (Formato de datos = INT).
Tamaño de salida
aparece sombreado y en blanco cuando el parámetro
Conexión
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
está establecido en
Datos de entrada
.
Consejo: Tomando 1734-OE4C como ejemplo, ajustar el
Tamaño de salida
a 4 tiene en cuenta el valor real del Tamaño de salida de 4.
Unidad de tamaño de salida
Indica la unidad del valor de tamaño de salida. El valor varía en función de la configuración de los parámetros
Conexión
y
Formato de datos
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
:
  • Cuando
    Conexión
    está establecido en
    Datos de entrada
    , el campo
    Unidad de tamaño de salida
    aparece sombreado y en blanco.
  • Cuando
    Conexión
    está establecido en
    Datos
    , el valor es de
    16 bits
    (formato de datos = INT) o de
    8 bits
    (formato de datos = SINT).
Instancia de ensamblaje de configuración
Especifica el destino de la conexión. El valor predeterminado es 199.
Tamaño de configuración
Especifica el tamaño del conjunto de configuración entre 4 y 400.
Consejo: El valor
Tamaño de configuración
incluye 4 bytes para los datos reservados. Por ejemplo, en el caso de 1734-OE4C, ajustar el
Tamaño de configuración
a 76 tiene en cuenta el valor real del tamaño de configuración de 72, más los 4 bytes para datos reservados.
Unidad de tamaño de configuración
Indica la unidad del valor de tamaño de configuración como
8 bits
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal