El intervalo de puerta real está fuera de rango

El valor está fuera del rango para el intervalo de puerta real. Introduzca un valor de Multiplicador de puerta y un valor de Base de tiempo para que el producto de estos valores no sea superior a 3.000 ms ni inferior a 10 ms.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal