Usar las casillas de verificación de encabezado

Active la casilla de verificación del encabezado para activar todas las casillas de verificación de la columna. Esto habilita el bit para todos los canales del dispositivo.
Desactive la casilla de verificación del encabezado para desactivar todas las casillas de verificación de la columna. Esto deshabilita el bit para todos los canales del dispositivo.
Seleccione o desactive puntos individuales en una fila para controlar el bit por canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal