Parámetros de la vista Puntos (dispositivos de salida)

La vista
Puntos
de los dispositivos de salida incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Estado de salida durante
Modo Programa
Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa.
Los valores disponibles son:
  • Desactivado
    (predeterminado)
  • Activado
  • Retener
Estado de salida durante
Modo Fallo
Determina el comportamiento de cada salida cuando falla la comunicación con el controlador.
Los valores disponibles son:
  • Desactivado
    (predeterminado)
  • Activado
  • Retener
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal