Parámetros de la vista Puntos (dispositivos de salida con detección sin carga)

La vista
Puntos
para dispositivos de salida con detección sin carga incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Estado de salida durante
Modo Programa
Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa.
Los valores disponibles son:
  • Desactivado
    (predeterminado)
  • Activado
  • Retener
Estado de salida durante
Modo Fallo
Determina el comportamiento de cada salida cuando falla la comunicación con el controlador.
Los valores disponibles son:
  • Desactivado
    (predeterminado)
  • Activado
  • Retener
Detección sin carga
Activa y desactiva la
Detección sin carga
. Deshabilitar el diagnóstico sin carga es útil para puntos no utilizados.
Fallos de enclavamiento
Determina cómo actúa un bit de estado después de eliminar la causa del fallo.
  • Si se establecen (se seleccionan)
    Fallos de enclavamiento
    , los bits de alarma permanecen en fallo si se produce una alarma. Los bits de Estado se devuelven en la etiqueta de entrada del controlador del dispositivo. Para borrar el fallo, seleccione
    Restablecer
    para el punto.
    El enclavamiento es útil para realizar un seguimiento de fallos transitorios o momentáneos.
  • Si se restablecen (se borran) los
    Fallos de enclavamiento
    , las alarmas reflejan el estado actual.
Consejo
: Los LED de estado no se ven afectados por las alarmas enclavadas.
Reinicio automático
Define la acción de la salida durante un cortocircuito o sobrecarga.
  • Desactive las casillas de verificación
    Reinicio automático
    para desconectar la salida.
  • Seleccione las casillas de verificación
    Reinicio automático
    para que las salidas intenten activarse continuamente.
Consejo
: Se produce un fallo si activa una salida cuando no se le aplica potencia de campo.
Fallo de punto
Restablecer
Borra las alarmas enclavadas.
La flecha azul indica el uso de mensajes explícitos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal