Parámetros de la vista Puntos (dispositivos de entrada)

La vista
Puntos
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Tiempo de filtro de entrada
Indica la constante de filtro de transición de Desactivado a Activado o Activado a Desactivado.
Debe haber una señal alta durante este tiempo antes de que el dispositivo informe de una activación.
Debe haber una señal baja durante este tiempo antes de que el dispositivo informe de una desactivación.
Introduzca el valor en milisegundos (ms). El rango válido está comprendido entre 0,000 y 65,535. El valor predeterminado es 1,000 ms.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal