Parámetros de la vista CanalX (dispositivos RTD)

La vista
CanalX
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Tipo de entrada
Indica el tipo de entrada
RTD
.
Tipo de sensor
Especifica el tipo de sensor. Los valores disponibles son:
  • Ohmios
  • 100 ohmios Pt 385 (predeterminado)
Estos valores solo están disponibles para el dispositivo 1734-IR2:
  • 200 ohmios Pt 385
  • 100 ohmios Pt 3916
  • 200 ohmios Pt 3916
  • 10 ohmios Cu 427
  • 120 ohmios Ni 672
  • 100 ohmios Ni 618
  • 120 ohmios Ni 618
Tipo de sensor
solo está deshabilitado en el modo Ejecución.
Rango de entrada
Indica el rango de entrada de la forma siguiente:
  • De 0 ohmios a 600 ohmios
    (1734-IR2, 1738-IR2IM12)
  • De 0 ohmios a 220 ohmios
    (1734-IR2E)
Unidades de temperatura
Elija el tipo de temperatura. Los valores disponibles son:
  • Personalizado
  • Celsius (predeterminado)
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Las
Unidades de temperatura
solo se deshabilitan en el modo Ejecución.
Unidades de ingeniería
Muestra la unidad de medida de
Ingeniería alta
e
Ingeniería baja
y del valor de entrada del canal.
Señal alta
Muestra el valor de señal alta.
Señal baja
Muestra el valor de señal baja.
Ingeniería alta
Especifica las unidades de escala alta adecuadas.
Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 500 (1734-IR2, 1738-IR2IM12) y 300 (1734-IR2E).
El valor
Ingeniería alta
está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la
Unidad de temperatura
se establece en uno de estos valores:
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Ingeniería baja
Especifica las unidades de escala baja adecuadas.
Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
El valor
Ingeniería baja
está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la
Unidad de temperatura
se establece en uno de estos valores:
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Filtro digital
Especifica la constante de tiempo de filtro deseada en milisegundos (ms). Establezca el valor entre 0 (predeterminado) y 10.000.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal