Parámetros de la vista Canales (dispositivos RTD)
La vista
Canales
de los dispositivos RTD incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Tipo de entrada | Indica el tipo de entrada RTD . |
Rango de entrada | Indica el rango de entrada de la forma siguiente:
|
Señal alta | Muestra los valores de señal alta. |
Señal baja | Muestra los valores de señal baja. |
Unidades (Señal) | Muestra la unidad de medida de Señal alta y Señal baja . |
Ingeniería alta | Especifica las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 500 (1734-IR2, 1738-IR2IM12) y 300 (1734-IR2E). El valor Ingeniería alta está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la Unidad de temperatura se establece en uno de estos valores:
|
Ingeniería baja | Especifica las unidades de escala baja adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 0. El valor Ingeniería baja está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la Unidad de temperatura se establece en uno de estos valores:
|
Unidades (Ingeniería) | Muestra la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Filtro digital | Especifica la constante de tiempo de filtro deseada en milisegundos (ms). Establezca el valor entre 0 (predeterminado) y 10.000. El valor Filtro digital solo está deshabilitado en el modo Ejecución. |
Deshabilitar alarmas | Determina si se generan las alarmas de proceso.
|
Entregue su opinión