Parámetros de la vista Calibración de junta fría
La vista
Calibración de junta fría
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el canal al que se aplica esta configuración. |
Rango de calibración | Muestra el rango de calibración entre 1.000 y 3.000 ohmios . |
Estado de calibración | Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
|
Iniciar calibración | Inicia el proceso de calibración mientras esté en línea. |
Entregue su opinión