Parámetros del Asistente de calibración (dispositivos de salida)

El
Asistente de calibración
(dispositivos de salida) incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Calibrar
Identifica los canales para la calibración.
Active la casilla de verificación del canal que desea calibrar.
Rango de calibración
Muestra el valor del rango de calibración.
Estado de calibración
Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración.
Referencia baja/alta
Indica el tipo de calibración.
  • Referencia baja
    :
    Muestra el valor de la señal de referencia baja del canal.
    En el caso de los dispositivos de corriente (-OE2C), el valor predeterminado es 4.000 mA.
    En el caso de los dispositivos de voltaje (-OE2V), el valor predeterminado es -10.000 V.
  • Referencia alta
    :
    Muestra el valor del origen de referencia alta en función de la configuración del canal.
    En el caso de los dispositivos de corriente (-OE2C), el valor predeterminado es 20.000 mA.
    En el caso de los dispositivos de voltaje (-OE2V), el valor predeterminado es 10.000V.
Referencia registrada
Indica los valores de salida medidos.
Para obtener una precisión de multímetro, consulte el Manual del usuario.
Estado
Muestra los resultados del proceso de calibración:
  • Correcto
    : indica que todos los canales se calibran correctamente.
  • Error
    : indica que los canales no se pueden calibrar. Seleccione
    Reintentar
    para activar de nuevo el proceso de calibración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal