Parámetros de la vista Calibración (dispositivos de salida)
La vista
Calibración
de los dispositivos de salida incluye estos parámetros:Parámetros | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Rango de calibración | Muestra el rango de calibración.
La opción Rango de calibración está habilitada en el modo Ejecución y solo está disponible mientras esté en línea. |
Estado de calibración | Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
|
Iniciar calibración | Seleccione esta opción para iniciar el proceso de calibración. Iniciar calibración está habilitado en el modo Programa o Prueba.Consejo : Iniciar calibración está disponible cuando se está en línea. |
Entregue su opinión