Parámetros de la vista Alarmas

Los parámetros de
Alarmas
definen los límites de las alarmas del dispositivo.
Parámetros
Parámetro
Descripción
Posición - Límite alto
Establece el límite alto de los recuentos de la alarma. Los valores válidos pueden ir desde 0 hasta 1.073.741.823. El valor predeterminado es 1.073.741.823.
Posición - Límite bajo
Establece el límite bajo de los recuentos de la alarma. Los valores válidos pueden ir desde 0 hasta 1.073.741.823. El valor predeterminado es 0.
Velocidad - Límite alto
Establece el límite alto de la velocidad. Los valores válidos son el valor mínimo de velocidad del codificador, notificado en las unidades que define el atributo
VelocityUnits
, hasta el valor máximo de velocidad del codificador, notificado en las unidades que define el atributo
VelocityUnits
.
Velocidad - Límite bajo
Establece el límite bajo de la velocidad. Los valores válidos son el valor mínimo de velocidad del codificador, notificado en las unidades que define el atributo
VelocityUnits
, hasta el valor máximo de velocidad del codificador, notificado en las unidades que define el atributo
VelocityUnits
.
Velocidad - Histéresis
Establece la histéresis para los límites de velocidad de manera que las alarmas sean menos sensibles a las fluctuaciones de la velocidad cerca del punto de ajuste. Los valores válidos pueden ir de 0 a MAX(ABS(límite bajo de velocidad), ABS(límite alto de velocidad)).
Aceleración - Límite alto
Establece el límite alto de la aceleración. Los valores válidos pueden ir de -2.147.483.520 a 2.147.483.520 y el valor debe ser ≥
Límite bajo de aceleración
.
Aceleración - Límite bajo
Establece el límite bajo de la aceleración. Los valores válidos pueden ir de -2.147.483.520 a 2.147.483.520 y el valor debe ser ≤
Límite alto de aceleración
. El valor predeterminado es 0.
Aceleración - Histéresis
Establece la histéresis para los límites de aceleración de manera que las alarmas sean menos sensibles a las fluctuaciones de la aceleración cerca del punto de ajuste. Los valores válidos pueden ir de 0 a MAX(ABS(límite bajo de aceleración), ABS(límite alto de aceleración)).
Temperatura - Unidades
Selecciona la unidad en la que se notifica la temperatura y la unidad en la que se hace referencia a los puntos de ajuste. Los valores válidos son:
  • 1200h: Celsius
  • 1201h: Fahrenheit
    El valor predeterminado es 1200h.
Temperatura - Límite alto
Establece el límite alto de la temperatura. Los valores válidos se basan en la selección de
Temperatura - Unidades
y el valor debe ser ≥
Límite bajo de temperatura
. Para 1200h, los valores van de –40 a +100 °C. Para 1201h, los valores válidos van de –40 a +212 °F. El valor predeterminado es 100.
Temperatura - Límite bajo
Establece el límite bajo de la temperatura. Los valores válidos se basan en la selección de
Temperatura - Unidades
y el valor debe ser ≤
Límite alto de temperatura
. Para 1200h, los valores van de –40 a +100 °C. Para 1201h, los valores válidos van de –40 a +212 °F. El valor predeterminado es 100.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal