La selección de Control local requiere que el canal de salida se asigne a Contador o a Contadores con Seguir contando
La selección de Control local para el canal de salida significa que el contador o los contadores asignados a esta salida siguen determinando esta operación de salida. La selección del Control local para el canal de salida requiere:
- Este canal de salida debe asignarse al menos a un Contador (Contador00 o Contador01) a través de cualquier ventana.
- El contador o los contadores asignados a este canal de salida están configurados como Seguir contando en el modo Programa o Fallo de comunicación correspondiente.
Entregue su opinión