Parámetros de la vista Salidas

La vista
Salidas
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Estado de salida durante
Modo Programa
Determina el valor en el que la salida cambia si se cumplen estas condiciones:
  • El dispositivo cambia al modo Programa
  • La salida está configurada para cambiar al modo Programa si la conexión se pierde
El valor de
Control local
está disponible para los dispositivos con la revisión de firmware 5 o posterior.
C.Output0x.ProgValue
Cuando ProgMode y ProgModeLocalControl = 0:
0 = Desactivado
1 = Activado
C.Output0x.ProgMode
Cuando ProgModeLocalControl = 0:
0 = Ir al valor definido por el usuario
1 = Retener
C.Output0x.ProgModeLocalControl
0 = Ir al valor definido por el usuario
1 = Control local
El valor de
Control local
está disponible en estas condiciones:
  • Examine todas las configuraciones de ventanas y busque todos los contadores que controlan esta salida.
  • Verifique que todos los contadores encontrados se hayan configurado como Seguir contando en el modo Programa.
Estado de salida durante
Modo Fallo de comunicación
Determina el valor en el que la salida cambia si se cumplen estas condiciones:
  • El dispositivo cambia al modo Fallo de comunicación
  • La salida está configurada para cambiar al modo Fallo de comunicación si la conexión se pierde
C.Output0x.FaultValue
Cuando FaultMode y FaultModeLocalControl = 0:
0 = Desactivado
1 = Activado
C.Output0x.FaultMode
Cuando FaulModeLocalControl = 0:
0 = Ir al valor definido por el usuario
1 = Retener
C.Output0x.FaultModeLocalControl
0 = Ir al valor definido por el usuario
1 = Control local
El valor de
Control local
está disponible en estas condiciones:
  • Examine todas las configuraciones de ventanas y busque todos los contadores que controlan esta salida.
  • Verifique que todos los contadores encontrados se hayan configurado como Seguir contando en el modo Fallo de comunicación.
Estado de salida de modo Fallo de comunicación
Duración
Determina el tiempo durante el cual se retiene el
Valor de fallo
antes del Estado de fallo final.
C.Output0x.FaultValueStateDuration
0 = Se retiene para siempre (predeterminado)
Cualquiera de estos valores:
1, 2, 5 o 10 segundos
Estado de salida de modo Fallo de comunicación
Estado final
Determina el valor al que la salida cambia si se producen estos eventos:
  • La conexión se ha perdido
  • Se ha superado el tiempo definido en el parámetro Duración del estado de fallo
Estado final del estado de salida de modo Fallo de comunicación
no está disponible cuando
Duración del estado de salida de modo Fallo de comunicación
está establecida en
Para siempre
.
C.Output0x.FaultFinalState
0 = Desactivado
1 = Activado
Modo cuando falla la conexión en el modo Programa
Determina la acción de salida si la conexión falla mientras el módulo está en Modo Programa.
La salida puede permanecer en el modo Programa o pasar al modo Fallo de comunicación.
Si la salida continúa en Modo Programa, se ignora el
Estado de fallo final
.
C.Output0x.ProgramToFaultEn
0 = Permanece en el modo Programa
1 = Cambia al modo Fallo de comunicación
Habilitar diagnóstico sin carga
Determina si la detección sin carga está habilitada. Cuando se usa la detección sin carga, si un cable se desconecta de una salida desactivada (condición sin carga), el miembro
I.Outputxx.NoLoad
pasa a 1.
C.Output0x.NoLoadEn
0 = Deshabilitado (predeterminado)
1 = Habilitado
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal