Diagnosticar un problema con un punto
Diagnostique los siguientes problemas de punto en la vista
Salidas
:- Si existe un fallo.Este fallo indica que existe un fallo en el dispositivo.
- Si existe un fallo por cortocircuito.Este fallo indica que se ha producido una condición de cortocircuito o de sobrecorriente.
- Si existe un fallo sin carga.Este fallo indica que el cableado de señal está desconectado de la salida o que el RTB se ha extraído del dispositivo.
Para diagnosticar un problema con un punto
- En la ficha del dispositivo, seleccioneSalidas.
- En la vistaSalidas, en la columnaDiagnósticodel punto, seleccione
. - EnDiagnóstico de Salida0x, consulte el diagnóstico del punto.
Entregue su opinión